This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:PGA 增益设置

Guru**** 2996810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802680/ads1120-pga-gain-setting

器件型号:ADS1120

您好!

我希望您在下面确认一下。

*当用户使用连续模式并每次采样更改通道时,用户是否可以每次更改每个通道的 PGA 增益值?

根据数据表、输入复用设置由"MUX[3:0]寄存器设置。
因此、当用户使用输入通道时、我相信用户也会更改 PGA 增益设置。 我的理解是否正确?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    您的理解是正确的。 ADS1120的配置寄存器0包含多路复用器和增益设置、可同时写入。 当运行在连续模式中时、一旦寄存器被写入、转换将使用最新的多路复用器和 PGA 设置重新启动。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob-San、

    明白。

    BR、