This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:TSW1400

Guru**** 2584055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802461/dac34h84evm-tsw1400

器件型号:DAC34H84EVM

具有 TSW1400设置的 DAC34H84evm、具有781Khz 采样数据输出-.csv 堆叠"回放"

我想回放使用 DAC34H84evm 在所有4个 DAC 通道上以781khz 的采样率捕获的.csv 数据:

问题:从先前的论坛讨论中可以看出、输出变压器"板载"不会通过较低的频率(例如<~75khz)。 在哪里可以找到有关电流互感器的信息、以便我可以设计/获取更适合~2kHz 至~800kHz 频率范围的变压器?

此外、DAC 是否会实际降至这些低频(忽略变压器问题)?

您是否有针对这些低频范围进行设置的指南?

与 DAC 输出相关的5pF 输出电容如何?是否有方法使 DAC 输出特性更适合在<1MHz 时使用?

谢谢、

DMV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    EVM 的设计文件中包含有关 EVM 原理图以及输出变压器 BOM 的信息:

    有关频率响应、请参阅 ADT4-1T 的迷你电路数据表。 您可能会联系他们以获得支持、以查看他们是否有引脚兼容的平衡-非平衡变压器/变压器、该平衡-非平衡变压器可根据您的需求频率规格工作。 对于低频范围、磁响应的行为不同、可能需要较大的平衡-非平衡变压器物理尺寸。 请联系他们了解详细信息。

    DAC 设计为在直流条件下工作。

    对于直流耦合接口、您可以参阅以下 TIDA 中的信息、以了解输出结构以及其他适用于您的应用的直流耦合的潜在想法:

    http://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf

    E2E 网站上提供了有关直流耦合接口的各种主题。 您可以进行一些搜索。 例如:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/656058/2412253#2412253

    您需要考虑下游信号链电路接受的直流电平。

    5pF 电容是典型的并联输出电容。 它是裸片和封装的并联模型寄生。 DAC 本身的工作频率低至1MHz、应在较高频率下滚降。

    -Kang