This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频率计算器器器件建议

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802083/frequency-calculator-device-suggestion

主题中讨论的其他器件:LM555
尊敬的 TI 专家:
您是否有频率计算器器器件? 以下是我的规格申请、非常感谢。
键入:正弦波或方波。
频率:0至5MHz
电压:0至5V
数据传输:通过 SPI 或 I2C 传输到 MCU 的频率值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cheyi、

    我不确定频率计算器是什么意思。 您是否有示例器件型号? 您可以查看 LM555等计时器器件。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与 LM2917类似。 例如、ADC 捕获60Hz 正弦波并进行计算、然后通过 I2C 或 SPI 将结果=60Hz 发送到 MCU。 MCU 将在接口上显示结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheyi、

    恐怕我们的产品系列中没有类似的器件。 您能否发布一个以 LM2917开头的新问题? 这样、它将被归类为支持这些部件的团队。

    此致、
    Hao