This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:仅获取其中一个通道的波形。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799662/ads1298r-obtaining-waveforms-only-one-of-the-channels

器件型号:ADS1298R

您好!  

通过连接 CARDIOSIM 2仿真器、我能够使用 ADS1298R PDK 获取以下波形。 但是、我仅在通道2上获得该波形、而不在其他波形上获得该波形。 其他通道没有有效的 ECG 波形、即使我以类似的方式进行了配置。 我已经尝试过多种配置并调整了增益、但它似乎没有任何影响。 我该怎么做呢? 此外、在该波形上、我会得到50Hz 的噪声。 我使用连接到230V、50Hz 电源的电源适配器。 用电池组替换适配器是否可以消除这一问题? 或者、是否需要对相同的情况使用陷波滤波器?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ads1298-data.xlsI还附加了每个通道上的数据作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    根据所提供的信息、我无法说出问题是什么。 是否在寄存器中启用了通道? 是否可以看到来自信号发生器的信号?

    对于噪声、使用电池将有所帮助-但它可能无法解决所有问题。 您可能需要使用 RLD 输出来消除共模噪声。 如果使用 RLD 输出不是一个选项、则有几个其他选项。 如果没有专用电极作为驱动的右腿偏置、则需要对模拟输入进行交流耦合。 这需要一个串联电容器(即100nF)、后跟一个电阻分压器(即10MΩ Ω)、以将共模设置为中间电源。 应使用低组件容差来保持尽可能高的 CMRR。

    或者、可以使用连接到 RLDOUT 的单个上拉电阻器、而不是在电源之间使用电阻分压器。 将电阻值减半以保持相同的高通滤波器截止频率(即5MΩ Ω)。 优点是 RLD 放大器仍可在此配置中使用、以降低 R-C 低通滤波器中不匹配的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 我已将所有通道配置为完全相同、并且我将在所有8个通道上获得测试信号。 但是、正如上面所附的 Excel 工作表中可见的、除了通道2之外的所有通道上的数据大部分都是噪声(即使它可能是噪声滤波后的有效波形)。 我不确定它是否有效、是否需要筛选或观察我是否必须以任何方式更改配置。 下面是我配置通道的方法:

    uint8_t CH2[3]={0x46、0x00、0x10};
    uint8_t CH3[3]={0x47、0x00、0x10};
    uint8_t CH4 [3]={0x48、0x00、0x10};
    uint8_t CH5[3]={0x49、0x00、0x10};
    uint8_t CH6[3]={0x4A、0x00、0x10};
    uint8_t CH7[3]={0x4B、0x00、0x10};
    uint8_t CH8[3]={0x4C、0x00、0x10};
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:
    我现在能够在所有8个通道上采集数据。 我目前正在研究 RLD 和 WCT 部分。 根据我的理解、RLD 和 WCT 都是相同的信号(RA、LA、LL 的平均值)。 如何在电路板中使用这些器件? 我是同时配置这两个信号还是只配置一个信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    可以将配置为相同、但它们用于不同的用途。 RLD 是为了消除共模噪声、而 WCT 是12导联测量的公共点。

    我建议您观看以下视频: training.ti.com/how-measure-ecg-introduction-what-ecg
    阅读此应用手册: www.ti.com/.../sbaa188.pdf
    并参阅有关 RLD 和 WCT 的数据表部分。 此外、EVM 用户指南可能对原理图示例有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的见解、我将介绍这份材料。