This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADC 引脚电压保护

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1241, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802064/ads1248-voltage-protect-for-adc-pin

器件型号:ADS1248
尊敬的 TI 专家:
 您对 ADS1241的 ADC 引脚是否有保护电路、保护器或其他建议? 下面是规格请求、非常感谢。
ESD:+/-15kv
正常电压为28V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Che yi Su,

    ADS1248具有内置的 ESD 二极管、可在制造过程中保护器件、但这些二极管并不是为了在正常运行期间保护器件、因此可能需要使用外部二极管、具体取决于应用。 我目前正在录制一些基于此主题的视频、可在以下网站找到: training.ti.com/eos-and-esd-adc

    在系列完成之前的几周内、已经在线的内容可能会帮助您进行选择。 遗憾的是、我们没有专门针对 ADS1248的任何保护电路。