This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:为什么我们有建议连接到 AVSS 的专用 VREFN?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802225/ads131e08-why-we-have-dedicated-vrefn-that-is-suggested-to-be-connected-to-avss

器件型号:ADS131E08

您好!

在数据表的引脚功能第6页中、它被写为:

VREFN:模拟输入负基准电压。 连接到 AVSS

这应该同时适用于内部基准和外部基准、对吧?

为什么我们不将 VREFN 直接命名为 AVSS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    通常、ADC 的基准正输入和负输入都将输出到引脚。 这可用于避免由系统板上的接地环路引起的基准误差。 使用从 VREFP 和 VREFN 到基准的直接连接将是最准确的。 这类似于4线制或开尔文连接测量。


    吴约瑟