This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:与 ADI AD7608、ADI AD4111的比较

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801822/ads1261-comparison-with-adi-ad7608-adi-ad4111

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS125H02

您好的团队,

 

目前、

我们的客户正在考虑使用我们的 ADC 来替换 ADI 产品

它们关心噪声、INL、增益漂移和偏移漂移等特性

您能否帮助解决这些功能并与这两款 ADI 产品进行比较?

或者,您能否帮助提出我们有机会赢得的产品?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    我向您发送了一封电子邮件、要求提供其他信息。 与 ADS1261相比、我们的 ADS85xx 和 ADS125H02器件与这些竞争器件更具可比性、因此我想更好地离线了解应用要求。