Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC128S102 大家好、
在测试 ADC128S102器件的过程中、我们遇到了关断模式电源电流测量问题。
遵循以下测试条件。
Va = 5V
Vd= 5V
IN0-IN7= 0V
CS= 5V
SCLK = 0V/5V
DIN= 0V
DOUT=连接/高阻抗状态。
测得的 IDD 电流为负值。 因为 Fsclk 时钟为0。 我们使用 PPMU 仪器来提供电压、而不是运行任何模式。
请查找随附的数据记录以供参考。
请帮助我们遵循测试程序来测量关断模式电源电流。
谢谢、
Sunitha
谢谢、此致、
Sunitha K