This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:AVDD 和 DVDD 加在一起?

Guru**** 2770285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801834/ads7142-avdd-and-dvdd-together

器件型号:ADS7142

您好!

我的客户需要具有8-12位分辨率的 I2C 接口 ADC、一个通道就足够了。 I2C 需要兼容1.8V。

我搜索并发现 ADS7142是最符合要求的产品。

无需 ADS7142的比较和警报功能。

那么、我对该器件有两个问题:

1.我们是否可以使用相同的1.8V 为 AVDD 和 DVDD 供电(将它们直接连接在一起)?

2.我找不到任何包含转换结果的寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了快速参数搜索、将分辨率过滤到8至12和单通道 I2C 器件、并获得了以下结果

    17个器件。请注意、此搜索中有 Δ-Σ 和 SAR、并且没有采样率滤波器。

    对于 ADS7142、这是一款 SAR 器件

    1.是的、您可以将 AVDD 和 DVDD 同时连接到1.8V、但这不会将输入的模拟满量程限制在1.8V。 这是可以接受的吗?

    有关 转换结果的信息、 请参见数据表的 ADC 传递函数部分、从第21页开始。 转换结果将在 SDA 线上提供。

    此致、

    Cynthia