This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:读取数据时出现 ADS131E08问题

Guru**** 2520450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801972/ccs-ads131e08-problem-while-reading-data

工具/软件:Code Composer Studio

我做了你的建议。

我不使用斜坡、而是使用直流输入。 对于每个通道、我从9次转换中收集了值、并考虑到相同的直流输入。 我针对3个不同的直流电压(500mV、1V 和1V)执行了该过程、但同样、转换值的加班似乎没有变化。

下图是我收集的数据。

无论是否使用输入正弦、输出似乎始终相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了这个问题。 我写这篇文章是错误的、应该是我写过的其他文章的答案。 我找不到任何方法删除此帖子。 请勿考虑。 解决问题后、可以删除此帖子。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    好的、我们将处理另一个帖子。 我将关闭这个。

    吴约瑟