This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B19:ADS58B19最大采样率

Guru**** 2794105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58B19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801668/ads58b19-ads58b19-maximum-sampling-rate

器件型号:ADS58B19

大家好、

  我是否可以知道 CMOS 模式下的 ADS58B19最大采样率? 数据表表表表2中。 仅显示200MSPS 时序、CMOS 模式下的最短保持时间为4ns。 客户想知道 CMOS 模式下 ADS58B19的最大采样率是多少。

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie:

    最大速率为250MSPS、但数据表中有一条注释(注(8)):对于 CMOS 接口、不建议使用内部 CLKOUT、而应使用外部时钟。 在200MSPS 以上运行的 CMOS 接口上、既没有特性数据、也没有设计仿真数据(因此没有时序信息)。

    -RJH