This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D500RF:关于分辨率和 VIN+/-电源的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D500RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801114/adc12d500rf-question-for-resolution-and-vin---power

器件型号:ADC12D500RF

如下图所示、当输入为3dBm 时、采集的数据范围约为+/- 1500。

当输入为6dBm 时、采集的数据范围约为+/- 2048 (满足数据表中显示的分辨率、12位)。

当输入为7dBm 时、采集的数据范围也约为+/-2048。 然而、波形已在峰值和谷值处被切割。

问题1:当输入高于6dBm 时、为什么分辨率可以达到12位(采集的数据范围:+/-2048)? 根据我的理解、在任何输入功率下、它应该是12位。

问题2:当输入高于7dBm 时、为什么波形在峰值和谷值处被切割? VIN+/-功率至少为15.3dBm。 根据我的理解、当 VIN+/-功率超过15.3dBm 时、应该将其切断。

此致、

LB SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、磅

    ADC12D500RF 器件将按照图4-2显示的差分输入数字化。 输入/输出传输特性。 (显示了偏移二进制格式)。

    如果输入电压大约为0.0V 差分、则输出代码将大约为2047或2048十进制。

    如果输入是低于正满量程电平的正差分电压、则输出代码将介于2048和4095之间、并且超范围输出将为0。 (对于 I 转换器为 ORI、对于 Q 转换器为 ORQ)

    如果输入电压为正、且处于或高于正满量程设置、则输出代码将为4096、超范围输出将为1。 因此、当输入信号高于 ADC 的正满量程范围时、波形的正极部分是平坦的(削波)。

    同样、如果输入为小于负满量程电平的负差分电压、则输出代码将介于2047和0之间、并且超范围输出将为0。

    如果输入电压为负、并且处于负满量程设置或低于负满量程设置、则输出代码将为0、超范围输出将为1。 因此、当输入信号低于 ADC 的负满量程范围时、波形的负极部分是平坦的(削波)。

    请注意、施加的信号超出运行额定值表中指定的信号会缩短 ADC 的使用寿命。 施加超出绝对最大额定值表中指定的信号会立即损坏 ADC。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的大力支持。

    另一个问题是 VIN+/-功率满量程电平为15.3dBm、如下图所示。 当 VIN+/-功率设置为7dBm 时、为什么输出波形平坦(削波)?

    此致、

    LB SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利亚宁

    15.3dBm 是在不缩短器件寿命的情况下可在正常运行中施加的最大功率。

    满量程电压由满量程范围设置决定(通过引脚控制或基于寄存器的扩展控制模式设置)。 这在第3.6节的转换器电气特性表中显示为 VIN_FSR 参数。

    在默认设置为4000h 的扩展控制模式下、典型 FSR 为800mVpp 差分。 使用100 Ω 输入端接时、这大约为-1dBm、以使用正弦输入实现满量程(刚好低于削波)。

    这在正常满量程输入信号电平和最大工作射频功率电平之间提供了大约16dB 的余量(临时超范围信号的容差)。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B