This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:输入阻抗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801464/ads1299-4-input-impedance

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

我们对使用 ADS1299捕获 EEG 信号感兴趣。 数据表中所述的输入阻抗约为1Gohms。 对于我们的特定任务、我们需要具有更高的输入阻抗。 我们能否通过在差分模拟输入引脚的电压跟随器配置中添加 OPA129等高阻抗运算放大器来实现这一目标。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilshan:

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    这在电气方面没有问题、但有一个问题是放大器的噪声可能会导致测量的信噪比问题。 我很好奇、您能不能与大家分享您为什么需要超过1G 的输入阻抗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Smith:

    您能否私下联系我。 /.com 以共享更多信息。

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送。