This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:串行接口波形详细信息

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD188, ADS1262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801435/ads1262-serial-interface-waveform-details

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件:TIPD188

您好 Chris

感谢您提供 TIPD188示例代码。

在与 Shambhu 先生的交谈中、我注意到一件事、在 ADS 1262数据表中找不到波形、您在回答中就会看到这一点。

由于 ADS 1262是10通道 ADC,如何仅获取单通道数据?

我是否应该参考其他一些文档?

因为我无法找到串行接口数据的完整波形数据..

谢谢、此致

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    ADS1262是一款10通道多路复用 ADC、这意味着该 ADC 在给定的时间仅为单通道提供数据。 要更改通道、您必须向 INPMUX 寄存器写入以更改 MUX 输入、等待/DRDY 转至(表示转换已完成)、然后您可以从该通道(仅该通道)读取数据。

    ADS1262数据表显示了大多数 SPI 命令的示例 SPI 波形、但最相关的是"RDATA"命令的图108。

    我希望这能提供一些额外的澄清!