This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:一些参数需要确认

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801425/dac5652a-some-parameters-need-to-confirm

器件型号:DAC5652A
主题中讨论的其他器件:DAC5652

你(们)好  

  我们计划使用 DAC5652进行设计、但我们 不了解一些参数。 我们需要帮助来确认、谢谢  

1.如何理解 IOUTFS = 0dB 或-6, 交流线性度-12dB?  

2. 1.2V 内部基准电压的基本参数(精度、噪声、漂移、驱动能力)是什么? 如果我们想使用更好的外部基准,我们如何选择?

3.它是否直接连接放大器,例如下面的单端输出电路?  

4.我们如何理解文件中的图片2红色高光部件?

5.在哪里可以控制 S(N)或 S(N)C?

初始精度