This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085EVM:可连接到 EVM

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798145/dac128s085evm-can-connect-to-the-evm

器件型号:DAC128S085EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994

我可以使用开箱即用演示 GUI 连接到 MSP-EXP430FR5994板并读取温度。

然后、我安装了 DAC12xSxxx... 安装程序和驱动程序、然后重新引导。

但是、当我选择器件时、无论我尝试什么、我都将获得"未连接"。

是否有办法对此进行故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的查询。 今天我没有时间来研究您的问题。 我将在下周初回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够按照2.2节所示安装驱动程序、是否能够按照 EVM 用户指南的图2-5查看器件驱动程序?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我无法在 MSP-EXP430板上工作、因此我将 EVM 板直接连接到我的原型单元、并将现有的5V 电源和 SPI 接口用于另一个部件、并直接与电路板上的 DAC 进行通信。 由于我已将其套入电路板进行测试、因此目前我无法轻松地将其取下并使用 PC 尝试任何其他操作。 如果我稍后将其关闭、我可能仍然尝试连接到 PC、但我能够通过我的 ad-hoc SPI/klodge 完成测试。

    谢谢