This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:基准输入电压范围

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801153/dac8760-reference-input-voltage-range

器件型号:DAC8760

我们将使用 DAC8760的电流环路输出模式。

数据表规定了6V 的绝对最大基准输入、但建议使用5V +/-50mV 的基准输入电压。  到目前为止、在测试一个器件时、我们发现在 Vref 小于4V 至5.5V 左右的情况下似乎可以正常工作。  我们希望输出与外部提供的 Vref 成比例。  这实际上是由终端用户设备提供的、可以是5V +/-10%。  

我们是否应该在该 Vref 范围内预期器件输出规格有显著偏差?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    这对于器件而言应该是可以的、但您可以预期输出上会出现更大的误差。 诸如增益误差的误差源将扩展到基准、而诸如偏移误差的东西将保持大致相同。 需要考虑的另一点是、输出会扩展到更大、但您的电源不会。 因此、如果您处于标称10V 输出范围内、但误差为10%、因此实际输出为11V、那么根据电源输入、您可能会遇到余量问题。 如果您对此进行了说明、则仍然可以。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Paul。 我们已经考虑了所需的余量、但奇怪的是、建议的 Vref 仅为+/-50mV。 该芯片似乎面向工业市场、在工业市场中需要比例式输出。
    我将在其他同事有机会阅读您的回复后立即关闭。
    -Joe