This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410EVM:是否有人可以教我如何使用 afe4410evm 对 Heart Rate 数据进行采样?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4410, AFE4410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800855/afe4410evm-can-anyone-teach-me-how-to-sample-the-heart_rate-data-using-afe4410evm

器件型号:AFE4410EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4410

我有一个 afe4410evm 套件,在阅读数据表、指南"AFE4410_EVM_Heart、Rate、on_writ.pdf"并了解了 afe4410的一些原理, 然后、我想在官方指南文档的套件参考中运行演示、我加载 base_config.cfg 文件、并执行与  afe4410数据表中的 table133 (第128页)相同的配置、使用 LED1和 LED1-led1环境、按下 CAPTURE 按钮、LED 电压始终为1.2V、  LED1-led1环境的波形不规则。 因此、我无法正确获取心率数据波形、是否有人 能教我如何 以 尽可能简单的方式对 Heart Rate 数据进行分步采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ming、您好!

    AFE4410器件受 NDA 保护、因此我们希望将此对话脱机。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?