This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC 产品选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60004, DAC80504, DAC60504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798040/dac-product-choice

主题中讨论的其他器件:DAC60004DAC80504DAC60504

尊敬的先生或女士:


我目前正在使用两个2通道 DAC (LTC2622)。 我想用一个4通道 DAC 交换这些信号。 您能否从您的产品中推荐具有相同/相似规格的 DAC?
我还想通过一个1通道 DAC 为这个4通道 DAC 提供 Vref。 您是否也可以为此目的推荐产品?

非常感谢!
Sebastian Reindl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    我相信您应该考虑 DAC60504或 DAC60004。 DAC60504具有内部基准、其内部基准可提供1.25V、2.5V 或5V 的输出范围。 DAC60004没有内部基准、因此如果您使用 DAC 驱动基准引脚、它可能是一个不错的选择。 您可能还会考虑没有可编程基准、而只是具有更高分辨率的 DAC、例如 DAC80504。

    希望这对您有所帮助、
    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Paul。

    感谢您的回答。 我将了解这些器件!

    此致、

    Sebastian Reindl