This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:输出电压以较短的采样间隔上升-为什么?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800411/afe4490spo2evm-output-voltages-are-rising-with-shorter-sample-intervals---why

器件型号:AFE4490SPO2EVM

您好!

我们目前正在测试 AFE4490SPO2EVM 并使用不同的时序方案进行实验。

首先、我们测试了标准计时方案、其中每个信号约为 PRP long 的25%。  

然后、由于导通间隔更短、我们缩短了 LED 信号的采样持续时间。

我们预计记录的数据中的电压会更低(使用 GUI 进行采集)、但电压会更高。

那么、为什么电压更高? 在 ADC 预充电之前、电容器是否处于滤波器级? 如果由采样信号控制的滤波器级之前的开关关闭、它们是否会放电?

谢谢!

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    感谢您的回复! 我写了一封电子邮件;)

    此致、
    最大