This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410EVM:在插接4410evm 套件时、AFE4410 EVM.exe 找不到硬件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4410, AFE4410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799037/afe4410evm-the-afe4410-evm-exe-can-not-find-the-hardware-when-plugin-the-4410evm-kit

器件型号:AFE4410EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4410

 成功安装软件后、包括 AFE4410EVMFWSRC-v1.0-windows-installer 和 Setup_AFE4410_EVM_v1.1.0

但是 、在插入4410evm 套件时、AFE4410 EVM.exe 找不到硬件、有人能告诉我原因吗? 太多泰国人了!!

系统是 Windows 10、64位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ming、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 AFE4410器件。

    关于此问题、似乎是 USB 驱动程序问题。
    请遵循 AFE4410EVM 用户指南中的第3.3.1节(禁用驱动程序签名强制实施)和第3.3.2节(在 Win 10机器上安装无符号驱动程序)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做到了,谢谢!!