This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:关于寄存器上的降压-升压转换器设置

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800340/dac8771-about-settings-for-buck-boost-converter-on-register

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件:DAC8775

您好、E2E、

请告诉我有关设置的信息。

关于地址0x06;
当需要反向升压操作时、DCA 位为"1"。 <-可以吗?
DCA 位是否启用降压/升压转换器?

关于地址0x07;
什么是降压/升压转换器的"ARM"?
LP 和 LN 端口? 还是内部电源开关?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "ARM"指的是直流/直流的正负输出轨以及是否启用了其中一个或两个轨。

    寄存器0x06中的 DC (或 DC_A -在数据表文档中有一个断开的位置)选择要与之通信的降压/升压转换器。 DC/DC 通过地址0x07进行配置。 对于单通道产品而言、这可能会引起混淆、但接口在固件兼容性方面与 DAC8775保持相同。 由于 DAC8775是一款四通道器件、因此有一个寄存器可用于选择一个或多个直流/直流通道或 DAC 通道进行配置。