This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:无法捕获来自 DOUT/DRDY 引脚的串行数据需要一个示例 FPGA 代码

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD188, ADS1262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800508/ads1262-unable-to-capturing-serial-data-coming-dout-drdy-pin-need-a-example-fpga-code

主题中讨论的其他器件:TIPD188ADS1262

您好、Shambhu 和 Chris

我不熟悉 FPGA 基础知识。

了解如何将 ADS 1262与 FPGA 连接。

如果您有 ADS 1262的示例代码、我将会非常乐意为您提供帮助。

谢谢、此致

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    遗憾的是、我们没有任何我知道的有关该器件的 FPGA 代码示例。 我们的 TIPD188参考设计中包含了 ADS126x 的一些示例 C 代码、可能会有所帮助。

    如果您对如何与 ADS1262通信有任何其他问题、请告诉我、我可能会提供帮助。