This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:模拟接地和数字接地

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800361/ads8332-analog-ground-and-digital-ground

器件型号:ADS8332

您好!

我们应该如何连接模拟接地和数字接地?

直接连接在一起。

2、一起通过一个0欧姆电阻器

通过小电感器。

这种方法是否适用于所有 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    对于 TI 的绝大多数 ADC、AGND 和 DGND 连接之间的杂散不得超过300mV、且不得超出器件的绝对最大额定值并造成损坏。 因此、它们应直接连接在一起、而不是通过铁氧体磁珠或电感器。
    请查看此常见问题解答主题、该主题应该会有所帮助。 e2e.ti.com/.../755516