This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:如何仅使用 ADS1291的 LA 和 RA 的两个电极进行设计?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800293/ads1291-how-to-use-only-the-two-electrodes-of-la-and-ra-of-ads1291-for-design

器件型号:ADS1291

大家好、

客户有一款使用 ADS1291的产品。 有些问题需要您的帮助。
1.只有两个电极,LA 和 RA,应该如何设计硬件?
2.与三个电极(RA、LA、RLD)相比、该解决方案有哪些缺点?
3.没有 RLD 电极,共模干扰将更大,是否能达到医疗标准?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您宣传我们的 ADS1291!

    这是一个相当常见的应用问题。 这 是一个相关的帖子。 请向您的客户推荐我们在下面链接的常见问题解答页面中提供的一些配套资料。

    总之、两电极 ECG 系统必须进行交流耦合。 通过 CMRR 要求可能会更困难、但我们无法确定是否不可能。

    此致、