This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102EVM:在 Rwh 上读取兆欧

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL0102EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800252/tpl0102evm-reading-megaohms-across-rwh

器件型号:TPL0102EVM

我们有一个连接 到 TPL0102EVM 板的 National Instruments I2C 接口。 我们按照用户指南进行设置、但无法从电路板获得响应。 下面是我们遵循的步骤:

  1. 在 SDA 和 SCL 线路上组装了具有4.3k Ω 上拉电阻器的 R1和 R2
  2. 仍然没有响应、因此我们将 Vdd 连接到 Alt (它们以前没有连接在一起)。 J14上的 Alt 线路上提供5V 电压。
  3. 来自 IC 的成功响应
  4. 将二进制"0"发送到 I2C 地址 101 0000 (LabVIEW 中的十进制80)、A0、A1、A2 = 0
  5. 在 Rwh 上读取~96K
  6. 尝试发送各种二进制数据字节以更改 Rh、但无法确定要发送的正确格式(直二进制、十六进制、十进制等)
  7. 最终开始读数为2-10兆欧、在两个电位计的 Rwh 上变化很大

无论我们发送什么、我们都始终读取兆欧姆。 我们是否有可能吹出一些东西? 主器件正在识别从器件接收到的消息只是正常的。 当我们发送格式错误的数据流时、我们会收到一个错误、该错误会在我们发送有效数据流时清除。 我们尝试重新发送初始"0"流、但无法重复我们的初始 Rwh 测量。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    感谢您的提问、我不确定可能出现了什么问题、但看起来模拟/电阻器侧已损坏。 当模拟器件出现问题时、数字器件可能会工作。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师