This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84杂散

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800270/dac38j84-dac38j84-spur

器件型号:DAC38J84

 

戴尔

我对 DAC38J84 Spur 有疑问。

条件如下

Fs=300MHz
DACCLK = 2400MHz
内插= 8

使用内部 PLL。

为什么会发生杂散?

请查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    请告知 FPGA 的 IF /基带音调频率以及 DAC38j84上的 NCO 设置。  

    有两种可能的原因:

    FPGA 发出的音调大于+/-120MHz。 当 Fdac 为2400MHz、Fdata 为300MSPS 时、插值比为8。 内插滤波器将内插前的带宽限制为小于300MSPS 的80%通带、或者总共240MHz、或者+/-120MHz、以0Hz 为中心。 如果音调超过插值带宽、则会出现图像(因为集成滤波器无法滤除带外图像)。

    2.如果使用 NCO,则需要重新初始化 NCO。 最简单的方法是通过 SPI 切换 SPI SYNC 位来实现它。 将 SPI 从0切换为1、并将 NCO 的触发源设置为基于 SPI、然后重新检查频谱。

    -Kang