This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:GPIOX 引脚泄漏电流?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799280/ads124s06-gpiox-pin-leakage-current

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

对于 ADC ADS124S06、GPIO 引脚(GPIO0-GPIO3)连接到输入多路复用器块。

该规范规定了模拟引脚 AIN0-AIN5在<2nA 时的泄漏电流(环境温度=–50°C 至+125°C)

我希望将 GPIOX 引脚连接到 AINX 以进行连接的输入传感器运行状况检查。

GPIOX 引脚的关断状态泄漏电流是多少?它是否与电流小于2nA 的 AINX 导通状态泄漏引脚的电平相似?因为它连接到输入多路复用器、并且器件是 ADS124S08的一种简化功能变体?

AINX 和 GPIOX 的"关断"状态泄漏电流是否有任何图数据表仅列出了"导通"状态泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS124S06上的 GPIO 引脚是模拟引脚。 但是、如果模拟引脚在内部配置不同、则严格来说、模拟输入和 GPIO 配置与逻辑状态有关。 当配置为 GPIO 输入时、您不希望使输入悬空、因为可能会消耗过多电流。 在这种情况下、PMOS 和 NMOS 晶体管都处于导通状态。

    这与泄漏不同。 泄漏是指由于 ESD 或内部开关而导致的与输入连接相关的电流泄漏。 浮动输入将没有源输入、但可能会消耗 mAs 的电流。

    因此、GPIO 引脚会查看逻辑状态条件、如果您的传感器不处于逻辑电平、则会遇到问题。 因此、如果您希望监控不特定于逻辑电平的电压、我建议使用 ADS124S08。 ADS124S08将允许将 ADS124S06上的相同 GPIO 引脚配置为 GPIO 或模拟输入引脚。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、我了解 P/N-MOS 问题、但 GPIO 输入被表述为"GPIO 引脚使用施密特触发输入"-数据表图80 -第55页文档 SBAS660C-2016年8月。

    施密特输入栅极必须位于 I/O 输入焊盘上、否则它将不起作用。 只要达到阈值,施密特数字输入就不会受到击穿电流的影响,该阈值就会变为不同的电平?

    如果将它们配置为数字输出以干扰连接的传感器以测量其阻抗、则配置为输入看起来正常。

    数字 GPIOX 的泄漏电流是否与 AINX 的泄漏电平相似-因为它们连接到多路复用器模块?

    此致、

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    也许我没有完全清楚我试图提出的几点。 当我忽略 GPIO 的施密特输入时、您对击穿电流的看法是正确的。 然而、正如我之前所说的、这一点无论如何不会被视为泄漏。 我的总体问题是您打算如何进行传感器诊断。 最初、我想您使用 GPIO 作为传感器检查的输入、但现在它看起来好像您打算驱动传感器作为诊断的输出。 我的理解是否正确?

    为了帮助您尝试了解 ADS124S08和 ADS124S06的差异、请查看数据表第32页的图49。 标有"ADS124S08 ONLY (仅限 ADS124S08)"的虚线部分与 ADS124S06基本相同、但所示的开关将始终处于打开位置。 数据表第55页的图80所示的开关也适用于这两种器件。

    对于 ADS124S06、配置与 ADS124S08器件相同、只是图49中的多路复用器开关无法闭合。 这意味着、对于图80中所示的 GPIO 开关、在相同配置下、其泄漏电流将与 ADS124S08器件相同。 但是、一旦关闭 GPIO 开关、由于输出驱动器级和由 GPIODAT 寄存器控制的开关创建的额外泄漏路径、会产生一些额外的泄漏。 我们没有确定泄漏的特征、但我们有一些仿真数据、显示额外的泄漏非常小、几乎可以忽略不计。

    因此、如果您的目的是使用 GPIO 作为输出来定期驱动您的传感器、那么我建议您根据需要使用 GPIOCON 寄存器来打开和关闭 GPIO 开关、以实现最小泄漏(<2nA)。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    是的、GPIO 将用于驱动传感器以测量其阻抗、然后切换至输入-因此我们不需要任何 I/O 引脚泄漏电流、因为这可能会降低输入电压读数。

    是的、我们打算定期驱动 GPIO 作为输出、感谢您提供仿真数据信息并确认其泄漏电流可以忽略不计、就像 AINX 引脚那样。

    谢谢、

    标记。