This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:运行验证

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800031/ads1015-q1-operation-verification

器件型号:ADS1015-Q1

您好!

我收到了客户的以下问题。

 ADS1015-Q1是否 已在所有工作结温和所有电源电压下工作?

他们不需要保证、但他们希望确认是否已验证。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi

    如果您浏览特性曲线、您可以看到许多曲线在2V 和5V 下的-40C 至140C 温度范围内测得。 下面是一个典型示例。 因此、我们对关键参数和功能进行了测试、并在整个温度范围内实现了高电源电压和低电源电压。

     

    此致、

    Art Kay