This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:平衡-非平衡变压器之前的时间戳输入共模和电容器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799832/adc12dj3200-timestamp-input-common-mode-and-capacitor-before-balun

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

尊敬的 TI:

我们正在项目中使用 ADC12DJ3200。

ADC12DJ3200将与 Virtex-7 XC7VX485T FPGA 连接。

我们有两个问题:

ADC12DJ3200数据表中时间戳输入的共模电压典型值为0.3V。

 我们将使用 FPGA 中的 LVDS 标准将 ADC12DJ3200的时间戳输入连接到 Virtex-7 FPGA。

 现在、FPGA LVDS 输出的共模为1.25V。

 那么、我们是否需要交流耦合时间戳输入、并使用时间戳输入上的上拉和下拉电阻器为时间戳输入提供必要的共模?

 如果需要上拉电阻器,我们应该使用哪个电源(1.9v 模拟,1.1v 模拟,1.1v 数字)来进行上拉?

2.我们仅使用平衡-非平衡变压器(BAL-0009SMG)作为 ADC 输入的输入信号。 我们还需要在 SMA 连接器和平衡-非平衡变压器之间使用电容器吗?

谢谢、

Lalit

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lalit

    时间戳通常由低占空比或脉冲类型信号源驱动。 因此、连接应进行直流耦合、以实现较长的静态高电平或低电平持续时间。 实现这一目标的最佳方法是使用 LVDS 到 LVPECL 缓冲器芯片。 我推荐使用 MC100LVEP11 (1:2)或 MC100LVEP16 (1:1)等器件。 从该缓冲器的输出到时间戳输入的接口应如下所示。 此外、DC_LVPECL_EN 控制位应设置为1、以便在 ADC 时间戳输入中为内部接地端提供适当的50 Ω 电阻。

    2. SMA 连接器和平衡-非平衡变压器输入之间不需要交流耦合电容器。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    ADC12DJ3200数据表中时间戳输入的典型共模电压为0.3V、最大值为0.5V。
    我无法在您建议的缓冲器数据表中找到输出共模电压。
    我还检查了 TSW14J57 EVM。 FPGA 的时间戳输入直接连接到 ADC12DJ3200。
    这是如何实现的?
    TSW14J57中使用的 FPGA 的共模电压是否小于0.5V?

    请建议您如何将 ADC12DJ3200的时间戳输入与 Virtex-7 FPGA 连接?

    谢谢、
    Lalit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lalit
    根据所示电路和一个建议的2.5V 电源 LVPECL 驱动器、共模电压仍将略高于0.55V (典型值约为0.58V)。 将串联电阻器从50欧姆更改为75欧姆将改变分压比、并在 ADC 时间戳输入端提供可接受的共模和差分电压电平。
    虽然 EVM 的 FMC 连接器与 TSW14J57EVM 相连、但由于共模不匹配、我们实际上没有将该路径用于任何功能。 它不会损坏 ADC 时间戳输入、但无法正常工作。
    我不知道 Virtex-7 FPGA 中提供的与时间戳输入直接兼容的任何差动输出模式。 必须使用建议的某种类型的信号缓冲器。
    您能描述一下您计划如何在系统中使用时间戳信号吗?
    FPGA 是否会在时间戳对上生成与 ADC 时钟或串行数据对同步的信号?
    此致、
    Jim B