This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:DAC 缓冲器输出端10uF 电容器的重要性

Guru**** 2588365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798701/lmp92066-significance-of-10uf-capacitor-at-the-output-of-dac-buffer

器件型号:LMP92066

您好!

DAC 缓冲器输出端的10uF 电容器有何意义?

如果我们为低值输出电容器设计缓冲器、会产生什么后果?

如果缓冲器输出端没有电容器、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenu、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我的同事今天将在美国时区与您再次见面。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenu、

    更确切地说、该缓冲器在 LMP92066系统中的什么位置? 您是否希望在系统中添加一个额外的缓冲器?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、请查看下面的方框图。 我刚才讨论的是 DAC 模块之后的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenu、

    为了确保系统的稳定性、在某些基于应用中需要使用电容器、您能给我一些有关您的应用的详细信息吗? 目前、缓冲器设计为支持高达12µF μ A 的电流、但它当然可以驱动更少的电流。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢符合标准 DAC 输出电容器的重要性。

    我要寻找的 DAC 应用是温度传感器。 为此、我刚刚查看了 LMP92066中 DAC 的规格。

    您能告诉我数据表中未提供该规格的 DAC 采样速度是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenu、

    只要查找表指示在新温度转换后应使用新值、就会更新 DAC。 因此、在最大值下、它将与温度传感器的速率相同、即每样本25ms。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我询问的是以 MSPS 或 KSPS 为单位的 DAC 速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将以与温度传感器相同的速率更新、每25ms 或40SPS 一次。