This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225EVM:AFE7225EVM -将 ADC/DAC 链置于环回模式以进行测试和#39;模拟输入/模拟输出#39;

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799825/afe7225evm-afe7225evm---putting-adc-dac-chain-into-loopback-mode-to-test-analog-in-analog-out

器件型号:AFE7225EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7225

您好!

我目前正在使用 AFE7225 EVM、并尝试将器件置于"RX-TX 环回"模式、以便我可以将模拟信号注入 INA+(J3) SMA 连接器、并查看'IOUTA'(J5) SMA 连接器上的信号输出以验证 IC 本身按预期工作。 我已修改 EVM 以绕过 U2 CDC IC、并将两个单端时钟馈送到 CLKINP/CLKINN SMA 连接器(J18/J19)、以尝试简化设置。 我还尝试绕过整个 TX/RX 处理链、因此尽可能简单。

电路板修改如下:

1)安装 R112、R74并移除 R76 (根据 EVM 指南第13页第6.4节中的说明)

2) 2)将 SMA 连接安装到 J19并安装 R161

3) 3)移除 T9变压器和电桥引脚3 - 4、以便 CLKINP 信号直接传输到 C51

4) 4)移除 R78和 R81

完成这些模块后、我确认在 IC 引脚8和9 (CLKINP = ADC_CLK、CLKINN = DAC_CLK、根据数据表、第45页)处有良好的时钟(具有适当的电平)。

寄存器设置:


(所有寄存器均从 EVM GUI 1.3版进行设置)


'0x20'写入地址'0x20A'   (单端时钟模式设置)

'0x03'写入地址'0x105'   (RX_TX_LPBK 模式)

'0x60'写入地址'0x103'   (TX_BYp)

'0x60'写入地址'0x167'   (RX_BYp)

如果我关闭"TX_BYp"、我可以让"内置"DAC 测试环路寄存器输出一个模式、这样似乎意味着具有良好的 DAC 时钟链、但是数据表的第22页上有一条注释指出、在环回模式下、 '由于 TX FIFO 需要提供一个有效的 DAC_DCLKIN 以进行正确的数据传输、因此仍然需要提供一个有效的 DAC_DCLKIN。' 这对我来说有点令人困惑、似乎意味着我仍然需要通过 J21 SMA 连接器(在安装 R94 / R95并移除 R64 / R93之后)在'DAC_DCLKIN'上注入信号、但没有效果。

能否有人能提供一些关于如何使 EVM 模块在"RX-TX"环回模式下运行的见解?

谢谢、

Chris Laatsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    作为快速完整性检查、您能否确保用于 CLKP、CLKN、DAC_CLKIN 的所有时钟信号源一致并连接到同一基准。 此外、您是否为 CLKP 和 CLKN 使用了两个不同的时钟源。 通常、我们建议您在将一个时钟源连接到外部平衡-非平衡变压器之前使用一个时钟源来生成差分时钟、然后再将它们连接到 EVM。 如果这些快速提示不符合要求、我实际上建议您首先确认可以执行单音捕获、并使用您的设置通过 HSDC 专业版向 AFE74xx 发送音调。

    您是否已经能够做到这一点?

    我会这样做、因为您已经对电路板进行了很多修改、而采取回退有助于隔离 ADC 或 DAC 还是两者都是问题所在。 在验证信号的捕获和传输后、将 EVM 设置为环回模式应该很容易。

    在您访问时、您可以告诉我您发送到 CLKP 和 CLKN 的时钟速率是多少、以及内插因子、所需的 DAC 时钟速率和 ADC 时钟速率。 如果您能够、请向我发送一份您正在加载到 GUI 的配置文件副本。

    谢谢

    优素福