This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:为禁用的 MSP430供电

Guru**** 2986730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799666/ads1293evm-supplying-with-disabled-msp430

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293、 LP2985

您好!

我想问您在 MSP430禁用时如何提供 ADS1293VEM。 我的目标是诸如 Arduino 的 SPI 接口。 我已经删除了 R25、R26、R28、JP2和 JP3。 我是否仍可以通过 mini USB 为电路板供电、还是必须通过电池为电路板供电? 为了确保在使用电池的情况下、我应该将其连接在哪里、3.3V 是否可以这样做?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的发帖!

    JP2和 JP3可保持安装状态、以便通过 USB 电源为 ADS1293供电。

    如果您希望使用电池、请将正极端子应用于 JP1[2]、将负极端子应用于 JP1[1]。 U3 LDO (LP2985)需要大约300mV 的压降电压才能将输出电压调节为3.3V ("BATT_LDO_OUT")。 它可以接受高达16V 的输入电压、因此3.6V 至5V 范围内的任何值都可以正常工作、而不会浪费大量功率。

    此致、