This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225EVM:AFE7225 -评估 GUI 似乎为某些 RX 同步寄存器发送了错误的值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799823/afe7225evm-afe7225---evaluation-gui-seems-to-send-out-wrong-values-for-certain-rx-sync-registers

器件型号:AFE7225EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7225

您好!

我目前正在将 AFE7225 EVM 与评估 GUI 软件(1.3版)配合使用、我注意到在某些 RX 同步设置(在"Sync"选项卡下)上、 软件似乎正在将数据发送到错误的寄存器和/或设置相应寄存器中的错误位。 我已经通过解码 SPI 数据的示波器截图确认了这一点、以验证软件工具正在发送什么内容。

我找到了两个示例(均位于"Sync"选项卡下):

RX_Global_SER_IF_SYNC 复选框在选中时似乎正在向地址'0x16A'发送'0x02'、但根据数据表(2012年3月修订版;第36-37页)、它应该设置位<4>、但似乎是设置位<2>(正确的值似乎是'0x10')

RX_Global_SYNC_SRC 复选框在被选中时似乎正在将'0x02'发送到地址'0x16B'、 但是、根据数据表(相同的修订版本、第36页)、它应该设置地址'0x169'的位<4>(导致'0x10'被发送到地址'0x169')、但这似乎不是它正在做的事情。

我还"重新记录所有值"并对其进行了检查、并确认似乎设置错误。

我已附加解码范围上限(和相关 GUI 复选框)的屏幕截图以进行验证。

是否有人可以查看并确认或否定我看到的内容。

提前感谢、

Chris Laatsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我已经研究并验证了您看到的内容是否有效。 我们将尽快创建 GUI 的更新版本。 目前、您可能需要通过配置文件而不是通过 GUI 更新显示此问题的寄存器。

    谢谢

    优素福