This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:使用 TSW14J56时、可在文件中捕获4通道数据

Guru**** 2510945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799406/ads54j64evm-4-channel-data-capture-to-file-when-using-tsw14j56

器件型号:ADS54J64EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J64

我想从 ADS54J64捕获所有4个同时采样的通道。

每个通道的捕获缓冲区至少应为100M 个样本、并且能够写入文件以进行后处理。

TSW14J56和 HSDC Pro 的组合似乎每通道可获得高达512M 的采样、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您是否使用旁路模式? 在这种情况下、您应该能够每通道捕获512M 个样本。
    在 HSDC 专业版中、可通过转至"Data Capture Options -> Capture Option ->#Samples (per channel)"来设置要捕获的样本数
    然后,您可以通过转至“File->Save Integer (I32) codes as CSV file”(文件->将整数(I32)代码另存为 CSV 文件),将捕获数据保存到 csv 文件中。

    此致、
    Vijay