This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADA1256读取-5V 至5V 的交流电值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798804/ads1256-ada1256-reading-ac-value-from--5-to-5-v

器件型号:ADS1256

你好  

我现在又得到了 ADS1256板、它正在正常读取直流电压、现在我想测量-5至5V 正弦波的交流电压、这是可行的。

很棒的酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    如果共模电压为2.5V (即+5V => VINP=5V、VINN=0V; -5V => VINP=0V、VINN=5V)、并且内部缓冲器被禁用、ADS1256可测量一个全差分+/- 5V 信号。 如果内部缓冲器被启用、那么最大全差分输入只能为+/- 3V (共模电压为1.5V)。

    对于单端测量、VINN 可接地、但 VINP 只能在0至5V (缓冲器禁用)或0至3V (缓冲器启用)之间摆动。

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、这很有帮助。

    但是、现在我在 AIN0和 AIN1上获得相同的值

    现在、我已经将 AIN0和 AIN1连接到示波器、如照片中所示

    如果我连接了红色导线 o AIN0、我已将其设置为正输入、我将获得这种信号

    波形也是如此、只是处于负区域。 当我按第一张照片中的原样进行连接时、我会得到一些奇怪的波形。 如照片中所示

    可能错误的缓冲器是0 PGA 是1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matej、

    在本例中、ADS1256的负输入是什么、AINCOM?

    此外、函数发生器设置是什么? 您是否提供直流失调电压?


    ...AIN0上出现负电压、内部 ESD 二极管导通、因此您得到整流波形的原因。 如果该信号能够驱动超过10mA 的电流、则可能已损坏 ADS1256。 ADS1256的绝对最大额定值规定模拟输入不应低于-0.3V、或者如果确实如此、则输入电流必须限制在不超过10mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 AINCOM、我稍后将其配置为连接错误。 发生器设置为10V 峰间值、因此-5V 至5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matej、

    只要 ADS1256的直流失调电压设置为2.5V、它就可以承受5V 的峰峰值信号。

    10Vpp 可能会以某种方式损坏部件(例如、器件可能仍能正常工作、但您可能会看到性能不佳或寿命缩短)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说、如果您对 ADS1256的输入范围有任何疑问 、可使用 ADS1255-7设计计算器来帮助您确定给定的输入电压是否在有效输入范围内。