This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5520:MSB 始终为低电平

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799173/ads5520-the-msb-is-always-low

器件型号:ADS5520

当我使用 ADS5520对1KHz 和2Vpp 的信号进行采样时、D11的输出始终为低电平。 我将 DFS 连接到 AGND、采样率为100MHz。 什么原因可能会导致它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 DFS 连接到 GND、因此输出采用偏移二进制格式。 因此、当输出代码从0变为-1时、MSB 位必须切换。 您能否回答以下问题以进一步调查此问题?

    输入端的差分直流电压是否为零?  

    器件输入引脚上的信号幅值是否为2Vpp?

    您能否发送数据输出(来自其他位)?

    此致、

    Vijay