This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:用于 STM32F103C8T6的 ADS1259驱动程序

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799551/ads1259-ads1259-driver-for-stm32f103c8t6

器件型号:ADS1259

我想获取用于 STM32F103C8T6的 ADS1259驱动程序。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengjie:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    遗憾的是、我们没有 ADS1259的任何示例代码、更不用说 STM32专用的代码。 由于 ADS1259需要 SPI 和一些 GPIO 信号、因此您应该能够查找有关如何利用这些外设并将其用作起点的 STM32代码示例。

    如果您对 ADS12the SPI 有任何疑问、敬请告知我们。