This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000

Guru**** 2512695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, ADS1243, LMP90100, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799545/lmp91000

主题中讨论的其他器件:LMP91000ADS1243LMP90100ADS124S08

您好!

我正在使用 LMP91000 AFE 设计气体传感器件。

该器件将具有4个传感器和4个 LMP91000 AFE。

电流测量 gaz 传感器提供的电流非常低:5nA/ppm

我需要一个4通道单端 ADC、该 ADC 也可配置为4通道差分输入(因此总共8个通道)。

您会推荐哪款 ADC、ADS1243或 LMP90100或其他任何 ADC?

此致。

FG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    这是一个温度传感论坛、对于 ADC 建议、我将把您的帖子移至正确的论坛。

    LMP91000支持0.5 nA/ppm 至9500 nA/ppm 范围内的化学电池气体灵敏度、因此5nA/ppm 的低电流在该范围内。 根据所选的互阻抗放大器、与电池电流成比例的输出阶跃电压将会发生变化。  虽然我怀疑这两个器件都是24位 ADC、但它们的分辨率对于您的应用来说绰绰有余。

    我建议使用 LMP91000产品文件夹中的 WEBENCH 工具来配置器件。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederic、

    我建议查看 ADS124S08系列器件。

    ADS124S08是我们在此领域的最新器件;因此、它代表了我们的最佳技术功能并具有大量集成功能。 价格低廉、具有出色的直流性能和低噪声、ADS124S08 VQFN 封装尺寸仅为25 mm2:5 x 5非常小。 ADS124S08的许多支持文档也可在以下位置找到: www.ti.com/.../technicaldocuments