This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:双极电源与单极电源的 Vref 差

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799569/ads1299-6-difference-vref-at-bipolar-supply-to-unipolar-supply

器件型号:ADS1299-6

你好 Alex

您可以很好地解释基准电压、分辨率并 将它们转换为代码。

e2e.ti.com/.../2856893

我使用了一个+-2.5电源并连接了电压基准、如图所示。 它工作正常。 使用电压表测量的 Vref 在引脚24至引脚25之间为4.5V。

只有我的值  比您的示例大4倍。 我是否必须注意这种参考?

 

 返回到伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    根据所提供的信息、我不确定是什么导致了此问题。
    您的电流公式是什么?
    请记住、这个等式中的2之一:(2 x VREF)/增益/(2^24 - 1)得到抵消。
    确保增益和外部基准的寄存器已正确配置。