This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:引脚分配表-超文本文件中的错误

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC12D1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831460/adc12d1600-pin-assignments-table---errors-in-ultralibrarian-file

器件型号:ADC12D1600
主题中讨论的其他器件: ADC12D1800

您好-

我能否获得准确的引脚分配表(csv/xls)?  您的超文本文件不完整(例如引脚 J17标签为"J17")。

谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这是一个1.9V 电源输入引脚。 它的标签应与引脚 A11、A15、C18、D11、ect…相同

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他缺少的标签包括:

    H17-H20、J17-J20、K17-K20、L17-L20、N17-N20

    请提供完整的引脚分配表-我想通过转录数据表来避免任何错误。

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已打开.OPJ 文件(Cadence)、这是 ADC 的引脚。

    这是您想要的吗? 它位于评估模块的设计文档中。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、即使该设计与数据表相矛盾。

    例如、引脚 D1、D7和 U7应为 DNC、但在该原理图上连接。

    R4、R5是原理图中与 P3、P$不同的电源电压、但在数据表中它们是相同的...

    帮助!  应使用什么作为正确的规格?

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    ADC12D1600EVM 原理图与数据表相匹配。 您是否查看过其他一些原理图?

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../ADC12D1800_2D00_SCH_5F00_E1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ADC12D 1800 (不是1600) EVM。

    David J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC12D1600和 ADC12D1800都使用相同的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但即使在该原理图中、引脚 C6连接到 V_TC 而不是 V_A (根据数据表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    任何人制造该符号都是错误的。 该引脚应连接到 V_A 电源。 由于这两个电压均为1.8V、因此该器件仍可正常工作。

    此致、

    Jim