This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:关于 ADS8681数据表

Guru**** 2688065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832062/ads8681-regarding-ads8681-datasheet

器件型号:ADS8681

您好!

我想知道第44页的"F+1"含义。

您能告诉我具体的含义吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    这意味着您无法在与发出的命令相同的帧中获取输出数据。 以在帧 F 中发出命令为例、输出数据可以在帧(F+1)中看到、该帧是帧 F 的下一帧

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的快速反馈、我理解了这一点。

    如有更多问题、

    为了获得 ADC 转换结果、我发送了命令"0x00000000"。

    它是正确的命令吗?

    另一条命令、我无法接收 ADC 转换结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我对拖延表示歉意。 此 ADC 的任何有用命令都应为32位、请参阅数据表中的表5、否则该命令将被视为 NOP (无操作)。 您能否向我展示使用示波器(CONVST/CS、SCLK、SDO 和 SDI)捕获的时序图? 您是否观察到来自 RVS 引脚的任何信号? 此外、您的原理图将有助于解决该问题。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我希望您已经解决了这个问题、因为我在~1个月后没有收到您的回复、此主题 将关闭。 谢谢。

    此致

    戴尔