Other Parts Discussed in Thread: ADC3421
在我们的应用中、我们在应用 CLKIN 之前通过 SPI 对 ADC 进行编程。 在完成采集之前、CLKIN 只能应用一段时间。
应用 CLKIN 后、需要一段时间直到 DCLK/FCLK 的 PLL 被锁定-这通常是~500us (正如我们在一个稳定的 FCLK 输出出现前测得的那样)。
但是、在有效输出数据可用之前、需要更多的时间-即使在内部生成了测试图形(斜坡或正弦)、在测试图形数据到达输出端之前也需要更长的时间。
我不能说它需要多长时间、但~2秒后输出数据是稳定的-但这对于我们的应用来说太大了。
我在数据表中找不到第一个 CLKIN 边沿和有效数据输出之间的延迟的任何数字。
您能告诉我们是否需要上述行为,以及 CLKIN 和有效数据输出之间的最短时间延迟是多少?