This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:AMC1210

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1203, ADS1203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834817/amc1203-amc1210

器件型号:AMC1203
主题中讨论的其他器件:AMC1210ADS1203

您好!

在一个项目中、我需要将模拟信号从高压(热)侧传输到低压(冷)侧、隔离电压至少为10kV、带宽至少为20kHz (-3dB)。  我想 首先将模拟信号转换为数字信号。 数字信号将通过高隔离脉冲变压器传输到冷侧、 然后转换回模拟信号。 模拟信号将转换为电流信号并传输到远程位置。

在这方面、我想使用1位流 AMC1203或等效 Δ-Σ 调制器和 AMC1210或等效 抽取滤波器转换回模拟信号。 请告诉我 AMC1203如何与脉冲变压器的初级连接、以及脉冲变压器的次级如何与 AMC1210连接。  提前感谢。

谢谢、此致、

Rajarddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    这里有一个描述类似情况 的应用手册。  您必须将 AMC1203的数据和时钟馈送到 AMC1210。  听起来像是一个有趣的应用程序、请告诉我们您的管理方式!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick、

    我使用 ADS1203 并在热侧以模式2运行(请参阅数据表中的图15)。 在此模式下、不需要时钟信号。 该数字信号将通过高压隔离变压器传输到冷侧。 我对二阶 Δ-Σ 调制器(如 AMC1210或等效器)使用数字滤波器。 我的预算甚至不支持 AMC1210、因为还需要微控制器与 AMC1210连接。 请建议使用任何器件对 ADS1203输出进行数字滤波。 将数字信号转换为模拟信号后、该模拟信号将使用电压至电流转换器传输到远程位置。 请推荐用于 对变压器 次级侧信号进行数字滤波的器件。

    谢谢、此致、

    Raja Reddy B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    最初您说您使用的是 AMC1203 - ADS1203模式2是曼彻斯特编码数据。  在应用任何类型的数字滤波器之前、您需要使用曼彻斯特解码器来重建位流。   除了 Delphino 级 C2000控制器之一或 MSP430之外、我们的产品系列中没有 AMC1210以外的独立器件可以实现这一目的。  您能否使用隔离式放大器并将所有内容保留在模拟域中?  这将使您更难实现10kV 隔离、但您不必处理位流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hendrick:

    感谢您的回复。

    我们将使用 ADS1203而不是 AMC1203。 我错误地键入了 AMC1203而不是 ADS1203。 冷侧和热侧之间将实现隔离

    通过脉冲变压器、如您在应用手册中所做的那样。 请推荐一些将脉冲变压器输出(数字)转换为模拟信号的低成本解决方案。

    提前感谢。

    谢谢、此致、

    Raja Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    成本最低的解决方案是使用简单 的低通滤波器、请查看此应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。 我已阅读 ADS1203的数据表。 我想在 mode2 (曼彻斯特编码器模式)下操作、Dataout 连接到脉冲变压器以实现电隔离、并避免变压器饱和(在曼彻斯特模式下、正电压秒与负电压秒相同)。  我最初以为使用 AMC1210作为曼彻斯特解码器、但它知道当在 Mode2中操作此器件时、它不能使用 SPI (16位数据)。 它将以8个并行位的形式提供数据。 它将降低我的分辨率并提高不准确性。 请告诉我、我们能否在微型 contrry 中使用 SFDM 模块 进行曼彻斯特解码和 Sinc 滤波器。

    提前感谢。

    谢谢、此致、

    Raja Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    我相信您打算写"我们是否可以在微控制器中使用 SFDM 模块进行曼彻斯特解码和 SINC 滤波器"、如果是这样、请告诉我您计划使用的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。 是的、您回答正确。 我想使用 TMS320F280049RSH 微控制器。 请告诉我、这是否可用于使用 SFDM 模块实现曼彻斯特解码和 SINC 滤波器?

    此致、

    Raja Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    TMS320F280049RSH SDFM 模块确实支持曼彻斯特解码。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    感谢您的回复。

    请推荐一款可以使用的微控制器

    支持 曼彻斯特解码。 另请告诉我、AMC1210是否支持16位分辨率的曼彻斯特解码?

    谢谢、此致、

    Raju Baddipadige