This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299信号噪声比

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832237/ads1299-ads1299-signal-noise-ratio

器件型号:ADS1299

您好:

  我正在使用 ADS1299设计 EEG 信号的采集、我有一些疑问、希望能得到贵公司的支持。

我设计的硬件如下:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/820794?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS1299 

首先、我使用400mV 和50Hz 的正弦波来验证它是否正确。然后、我在  每个通道上添加了增益为2的低通滤波器和50Hz t 陷波滤波器(包括 REF 电极和偏置电极)。

但存在问题。 偏置电极是否还需要添加增益为2和50Hz t 陷波的低通滤波器?

我已经做了一个测试。 ?偏置电流仅增加增益为2的低通滤波器、而不增加 t TRAP、则信号会更好、但我不知道该 Δ I 是否有理论基础

第二个问题是输出信号的低信噪比,如何更改它以改进它?

  • 波形图如下所示:
  •  EEG 产品的标准波形如下:
  • 第三个问题是偏置的硬件设置
  • openbci 设置 如下 所示:
  • ADS1299数据表设置  如下:
  •  

我想问、在 openbci 中这种设置有什么优点?或者是否有任何理由这样做?  我应该选择哪种设置? 你能给我一些建议吗?

非常感谢   !!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我在上一篇帖子中没有看到这一点、但您的偏置驱动电路设置不正确。 请参阅本文档末尾的原理图 :http://www.ti.com/lit/ug/slau443b/slau443b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回复、我阅读了您向我推荐的参考设计文档。 我有一些问题、非常感谢您的帮助!

    Q1:关于基准电极

      如上面红线所示、基准电极(REF_ELEC)输入用于通过 ADS1299器件上的 SRB1引脚驱动通道的负输入、这会导致泄漏电流增加。 我是否必须添加该缓冲放大器? 如果我不添加它、会产生什么影响?

    问题2:关于偏置:我认为病人偏置信号流方向: ADS11299-->病人,是这样吗?

    偏置信号用途:患者偏置信号用于偏置患者以设置 EEG 信号的共模(通常为中间电源)。( 参考设计的 P32)  

    Q3:关于偏置:单端输入设置关于偏置信号,BIAS_ELEC 短接至 REF_ELEC,在这种情况下,我是否只需要通过 JP25的2或4引脚(BIAS_ELEC)连接到病人的耳乳头? 中间电源的这个电压值是多少?

     

       

                                                                                                                                       

    Q4:至于偏置信号、我采用了 BIAS_DRV 方案、但我对此有一些疑问。 我将 BIAS ELEC (JP25的2/4引脚)连接到了患者的耳木、将 REF ELEC (JP25的6引脚)连接到了患者的另一个耳部、单端输入设置。 对吗?

    是否有 R8和 C20的公式?

    应将带宽设置为什么值?

     

    问题5:您能否检查我的硬件配置是否正确?

     硬件修改如下:

    单端输入:

      将 MUSF1寄存器中的 SRB1位置位、将 SRB1引脚路由到通道的负输入端。

     

    Ripsigter 设置:CONFIG1:0x01 0x96:1、0、1、0、 1、1、0

    CONFIG2:0x02 0xc0:1、1、0、0、0、 0、0、0

    CONFIG3:0x03 0xec:1、1、0、1、 1、0、0

    LOFF:0x04 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    CH1SET:0x05 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH2SET:0x06 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH3SET:0x07 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH4SET:0x08 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH5SET:0x09 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH6SET:0x0a 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH7SET:0x0B 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH8SET:0x0c 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    BIAS_SENSP:0x0d 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1

    BIAS_SENSN:0x0E 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1

    LOFF_SENSP:0x0F 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    LOFF_SENSN:0x10 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    LOFF_FLIP:0x11 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    LOFF_STATP:0x12 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    LOFF_STATN:0x13 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    GPIO:0x14 0x0F:0、0、0、0、1、 1、1、1

    MIPSC1:0x15 0x20:0、0、1、0、0、 0、0、0

    MIPSC2:0x16 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    CONFIG4:0x17 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

     

    非常感谢您的支持!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:这取决于您测量的电极数量以及是否使用导联脱落检测。 如果您在多个通道上使用所有输入通道和/或导联脱落、我建议添加缓冲器。 我不确定"交叉"点的位置、因为它取决于您的应用特定的多个参数。 如果未添加缓冲器且您需要它、则电压将下降、并且噪声将无法正确消除。  

    2:正确

    3:正确、但请记住、PDK 不适用于与患者直接连接。  

    4:正确。 对于 R8和 C20、这只是偏置放大器的反馈环路。 要消除共模噪声、必须在60Hz 下提供合理的增益量、并且可能需要根据您的特定应用更改特定的值。  

    5:输入通道当前处于断电状态、我假设这只是在您获取寄存器映射时、而不是正常运行时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    您好、Alexander Smith:

     非常感谢您的回复!我对您的回复还有一些疑问!

    1、我们的电流应用是8通道采集、未来我们将扩展到16通道、20通道、32通道甚至更多通道、所有这些都具有电极脱落检测功能!这种缓冲器对于具有电极脱落检测功能的8通道采集器件是否必需?

    3、我们的设备需要直接应用于患者。 能否满足 Q5上的硬件设计方案? 我们还添加了哪些外设?

    、R8和 C20为4k Ω、它们的值是否有范围?

                       如何验证我修改的值是否满足要求?

    5、您能否检查我的硬件配置是否与 Q5有关?

      对于注册设置,我再次检查了它,我认为所有八个通道都已通电,请帮助我再次确认,谢谢!

      实际上、我最想知道的是我的硬件设计是否错误?

    请帮助我再次确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

        非常感谢您的回复!

    基于上述 Q5硬件、我添加了一个预处理模块、具体设计如下:

      电极-->双 T 型50Hz 陷波滤波器-->二阶有源低通滤波器(FC=45Hz)--> ESD--->一阶无源低通滤波器--> ADS1299的 PnP

      病人耳形滤波器--> REF_ELEC->双 T 型50Hz 陷波滤波器-->二阶有源低通滤波器(FC=45Hz)--> ESD--->一阶无源低通滤波器--> ADS1299的 SRB1

      病人耳形滤波器<--bias _elec <--二阶有源低通滤波器(Fc=45Hz)<--双 T 型50Hz 陷波滤波器<-- ESD<--一阶无源低通滤波器<-- ADS1299的 BIASOUT

    问题1:此硬件拓扑是否正确?

    问题2:我要在电极后面放置一个大于100的运算放大器吗?

    Q2:如何选择运算放大器? 可以为我指定吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须根据具体的电极和电缆进行测试。  

    3.它看起来不错,当然可以根据需要进行预编程。 我不确定您所说的额外外设是什么-这取决于您的应用和设计。  

    4.我在原理图上看不到 R8或 C20、但我认为您在用户指南中讨论的是 RLD 反馈环路。 如果是这样、在60Hz 下具有大量增益非常重要、如用户指南中所述、环路的稳定性取决于特定系统。 目前、坚持390kohm 和10nF 的用户指南值应该是可以接受的。  

    5、你是对的、我错过了第一个数字。

    硬件看起来正常。 只要您遵循用户指南、就不会出现问题。 当您有布局时、发布它、我可以再看一下。  

    ~~μ A

    1、输入滤波器的截止频率不会如此大。 滤波器组件(即电容器)中不可避免的容差不匹配会导致不同的截止频率、因此会根据频率产生不同的衰减水平。 当测量输入信号差分时、这会产生问题、因为噪声不会平等地抵消。   

    2.我们不建议使用额外的外部放大器。 ADS1299的内部增益应为24、这足以进行测量。 输入信号可能不使用满量程范围、但它将是一个非常低的噪声测量-这意味着高 SNR (信噪比)。 如果使用外部运算放大器、运算放大器的输入参考噪声将乘以运算放大器的增益、然后乘以 ADC 的增益。 使用运算放大器将使您能够充分利用满量程范围、但在大多数情况下、额外的噪声会导致 SNR 比不使用运算放大器的测量值降低。 如果您必须找到运算放大器、它应该具有非常低的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    您好、Alexander Smith:

     非常感谢您的回复!我对您的回复还有一些疑问!

    1、如果你不添加这个 REF_BUFFER、它会影响信号的哪个方面?

      在信号波形中、哪个部分?

    3、外设、我是指2019年9月2日3:23 AM 预调节模块

    、R8和 C20为4k Ω、R8对应于 R2、C20对应于上图中的 C2、

    我希望在50Hz 下具有大量增益。

      Q4_1: 如何选择 R8和 C20的值? 您能向我推荐这些产品吗?

      Q4_2: 我将讨论右腿驱动反馈环路、我不理解  RLD 与测量电极和参考电极之间的关系?

      Q4_3: "患者偏置信号用于偏置患者以设置           EEG 信号的共模(通常为中间电源)。( 参考设计的 P32)"

           它是否在下面的红色圆圈中显示"共模电压"?

        反映在实际信号波形中、该基线是否位于下面的红色框中?我们的意思是激进漂移?

           

     ~~μ A

    1、我明白你的意思、但我仍然有一个小问题。

      在提到"输入滤波器的截止频率"时、这是否意味着陷波滤波器、低通滤波器或整个预处理模块?

    低通滤波器振幅频率特性图:

     

    相位频率特性图:

    如上所示、关于该低通滤波器的仿真图、相位差是否会对信号质量产生很大影响?

        您是否建议我不要在模拟端添加陷波滤波器和二阶有源低通滤波器?可以这样添加一个由电阻器和电容器(设计中的参考)构建的无源滤波器吗? ADS1299的原始输出将产生大量50Hz 功率噪声。 如果我想将其滤除、是否最好在数字端而不是模拟端(电极)将其滤除?

     

    最棒的问候!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它会影响基准信号的完整性。 如果驱动强度不够、信号可能会开始下降(幅度损失)。  

    3.我仍然不知道这是什么。 预调节什么用途?

    4.1 TI.com 上有多个与运算放大器相关的文档。 目前、我建议仅使用用户指南中所示的 EVM 上的内容、或者您也可以使用此主题中的 TINA 文件: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/832614

    4.2 本系列的视频1.4可能有所帮助: https://training.ti.com/how-measure-ecg-introduction-what-ecg?cu=1128637 中的"BIAS"在 ECG 应用中称为"RLD"。 偏置驱动器将共模电压以及反相噪声信号推送到患者身上、以便将输入信号保持在图中所示的 PGA 共模范围内、并消除50Hz 噪声。 参考电极是"基线"测量值。 测量电极是"差值"测量。 在器件的输入端、找到正"测量电极"和负"参考电极"之间的差值。 这基本上会为您提供两个电极之间存在的信号。  

    4.3是的、它可能是漂移问题、偏移等  

    _________

    如用户指南中所示、低通 RC 滤波器。 相位无关紧要、因为两个输入通道将看到相同的移位。 最好让偏置驱动器处理50Hz 噪声。 我的签名中的 BIOFAQ 中有一个应用手册深入介绍了这一点、但对于"RLD"而不是"BIAS"。 运行原理是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    您好、Alexander Smith:

     非常感谢您的回复!我对您的回复还有一些疑问!

    Q1:我是否需要在 ADS1299的输入和测量电极之间添加陷波和有源低通滤波器(而非 RC 滤波器)、以减少对器件的外部干扰?

       如果我在测量电极和 ADS1299的输入端添加50Hz 陷波、我是否要将其添加到参考电气极限值?

    将其添加到 BIAS_OUT 侧?

    Q2:上述硬件设置、我计划添加电极脱落检测功能。根据参考设计、有两种方法:直流导联脱落和交流导联脱落

    我测量了以下两种模式:直流模式:

     

        ID:0x00 0x3e:0、0、1、1、1、 1、1、0

    CONFIG1:0x01 0x96:1、0、0、1、0、 1、1、0

    CONFIG2:0x02 0xc0:1、1、0、0、0、 0、0、0

    CONFIG3:0x03 0xec:1、1、0、1、 1、0、0

    LOFF:0x04 0x04:0、0、0、0、0、 1、0、0

    CH1SET:0x05 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH2SET:0x06 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH3SET:0x07 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH4SET:0x08 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH5SET:0x09 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH6SET:0x0a 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH7SET:0x0B 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    CH8SET:0x0c 0x50:0、1、0、1、0、 0、0、0

    BIAS_SENSP:0x0d 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1

    BIAS_SENSN:0x0E 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1

    LOFF_SENSP:0x0F 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1

    LOFF_SENSN:0x10 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    LOFF_FLIP:0x11 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    LOFF_STATP:0x12 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1

    LOFF_STATN:0x13 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    GPIO:0x14 0x0F:0、0、0、0、1、 1、1、1

    MIPSC1:0x15 0x20:0、0、1、0、0、 0、0、0

    MIPSC2:0x16 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

    CONFIG4:0x17 0x02:0、0、0、0、0、 0、1、0

     

    可提供8个测试电极、但灵敏度相对较高。 轻度贴附在皮肤上即视为有效。 如何改进它?

    REF_ELEC 是如何测试的?(在硬件设计中将缓冲器功能添加到 REF_ELEC 中)

    BIAS_ELEC 是如何测试的?(根据参考设计中给出的方法、它似乎不适合我设计的硬件。)

    交流-导联脱落:

    方法:测量电极和 REF_ELEC 之间连接了精度为0.1%的电阻。 设置 AC_LEAD-OFF 模式后、测量仍然准确。 但是、如果我在所有8个通道和 REF_ELEC 之间以0.1%的精度连接电阻、测量结果将完全不正确。

    BIAS_ELEC 和 REF_ELEC 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、只是 RC 滤波器就可以了。 其他滤波器可能存在不匹配、这会导致共模抑制问题。

    2.我不理解您所说的"高灵敏度"是指它显示导联在实际导通时已关断、但可能移动了一点点? 在皮肤上使用湿电极和/或砂纸有助于改善连接。  

    您是否说您将全部8个通道连接到电阻器的一端、将 REF_ELEC 连接到电阻器的另一端? 确保平衡导联脱落电流-它们不是全部为负或正、而是每个正负幅度相等。 否则、BIAS_ELEC 将必须拉/灌入额外的电流以平衡测量。  

    您可能对本文也感兴趣: https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-149-how-to-accurately-measure-electrode-impedance-for-lead-off-detection-in-ecg-systems/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回答、我还有一个问题。 我希望您能帮助我确认。

    1、EEG 采集设备(ADS1299)的工作环境是伺服电机设备。 50Hz 的电源频率干扰非常大、峰间值约为2mV。 我们希望减少硬件部分(模拟端)中的这种干扰、如何处理?

    2、我们想要实时测试电极阻抗、以指示患者皮肤是否与电极良好接触。 对于交流方形、如何使用精密电阻测试电极阻抗以仿真电极阻抗?

    3、单输入模式,如何使用参考电极测量阻抗?手册中似乎没有参考。

    4、如何使用偏置电极测量阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回答、我还有一个问题。 我希望您能帮助我确认。

    1、EEG 采集设备(ADS1299)的工作环境是伺服电机设备。 50Hz 的电源频率干扰非常大、峰间值约为2mV。 我们希望减少硬件部分(模拟端)中的这种干扰、如何处理?

    2、我们想要实时测试电极阻抗、以指示患者皮肤是否与电极良好接触。 对于交流方形、如何使用精密电阻测试电极阻抗以仿真电极阻抗?

    3、单输入模式,如何使用参考电极测量阻抗?手册中似乎没有参考。

    4、如何使用偏置电极测量阻抗?