This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2542:输出数据反转的原因

Guru**** 1455700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866811/tlv2542-reason-for-reversed-output-data

器件型号:TLV2542

关于 TLV2542、特定概率会发生输出数据错误;CH0和 CH1相反。

请告诉我原因并进行衡量。

【条件】

・TLV2542电路板每200个电路板发生9次此错误。  

・当9的误差 TLV2542的频率更改为以下时、781.25kHz 只是误差。

⇒100KHz:OK、500kHz:OK、781.25KHz:NG、1MHz:OK、1.5152MHz:OK、 2.778MHz:正常、5MHz:正常

是否为上述误差的频率关系?

・Vdd:3.3V、Vref;2.5V

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我怀疑此问题是由短路循环/CS 输入导致的。  您能否以"确定"和"NG"频率提供屏幕截图?  我想看到/CS、SCLK 和 SDO 在一个转换周期内都在一个捕捉中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    感谢您的回复、  

    我附加了下面的波形、请参阅和任何建议。

    ※CH1 (蓝色):/CS、CH2 (浅蓝色):SCLK、CH3 (粉色):SDO、频率:780kHz

    ①Overall 波形

    ・确定

    ・NG

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您的屏幕截图!  在通道交换之前、是否始终看到此"0x000"(未知数据)输出?  如果 CH0的0xDD9正确、CH1的0x939正确、则虚拟周期后似乎有一个额外的数据集滑入。  您能否为我澄清一下、这是显示此问题的200个电路板中的9个、还是200个复位中的9个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    感谢您的回复、

    下面我回答您的问题。

    ・未知数据始终输出"0x0000"。

    200的・9表示电路板(器件)的比率。

    如果有任何需要注意的问题、请告诉我。

     

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您是否能够修改上升 SCLK 和上升/CS 信号之间的时序?  几年前、我曾为另一位客户进行过调查、他们在尝试使多路复用器与上电同步时遇到类似的问题。  在这种情况下、在 SCLK 启动之前、它们从/CS 引脚高电平开始。  他们将获得"未知数据"、然后是 CH1、然后是 CH0、这基本上就是您看到的结果。  我想知道这里是否有类似的问题-在某些 SCLK 频率下、时序取决于上升/CS 和上升 SCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    感谢您的回复、

    下面附加了修改后的波形(SCLK 启动后/CS 引脚为高电平)、但数据仍然错误。

    ※CH1 (蓝色):/CS、CH2 (浅蓝色):SCLK、CH3 (粉色):SDO、频率:780kHz

    其他资料和问题如下;

    ①Is 还有其他原因吗? 客户对200块电路板中的9块电路板肯定会出现错误感到好奇。

    ②About 200个电路板、所有这些都是2.7MHz 条件下的相同误差、发生概率约为1%。

    (9NG 电路板在780kHz 频率下100%发生、另一个频率不发生)

    频率是否有任何关系?   

    ③I 找到了另一个 E2E 主题。

    描述为"/CS 高电平未出现3个时钟"、但答案是"3个时钟不起作用"。

    我认为3个时钟是有效的、对吗? 请允许我确认这一点。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/431609

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    这将是一个有趣的实验、如果您可以尝试3个 SCLK HIGH /CS 并且它正常工作、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    当尝试3SCLK HIGH /CS 时、它工作正常。

    客户希望了解 TI 的意见、其中包含以下三点:

    ①Is "3时钟"正确测量?  

    如果正确、请告诉我衡量的原因和原则。

    ②Why 780kHz 仅发生100%?

    ③Why 每200块电路板仅发生9次? (TLV2542规格有差异?)

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi!

    好消息!  我很高兴听到它在工作、但我将不得不与设计团队聊天、尝试并理解原因。  他们会问我的问题之一是"为什么要使用多个 SCLK 频率?"  鉴于假日季即将到来、论坛全年和1月的第一周的报道有限、因此我将在1月6日前为您解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    感谢您对设计团队的反馈、

    我期待您的回答。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我今天又发了一条笔记。  您能告诉我为什么您使用这么多不同的时钟频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    感谢您的回复、

    客户请求的时钟频率仅为781.25kHz。

    检查其他时钟频率的原因是为了调查问题的原因。

    我想可能的原因之一是取决于时钟频率。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    SCLK 的三个周期是否是您可以接受的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    是的、如果清除了反向输出数据的原因和关系取决于时钟频率、我们将接受三个 SCLK 周期。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我仍在尝试获得有关此问题的答案。   您是否有9个主题部分中的一个或两个可以传递给我的当地同事、以便在实验室中查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    感谢您的检查。

    客户确认是否将 IC 传递给您。 (我认为可能很难)

    如果有任何更新、我将向您报告。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    请允许我确认、以防万一。

    部件是否是 TLV2542的简单物质、对吗?

    或者、您是否需要具有客户电路板的 TLV2542?  

    您需要借用多长时间?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    仅显示问题的 TLV2542器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    我们应该报告有关 TLV2542的复杂详细信息。

    我可以告诉我您的电子邮件地址吗?

    或者、请发送至以下电子邮件地址。

    Kawabata.s、网址为 teldevice.co.jp

    此致、

    Satoshi