主题中讨论的其他器件: LMK04832、 LMX2594、 LMK04828、 LMX2582
尊敬的 TI:
我们将 LMK04832和 LMX2594用于三个 ADC12DJ3200的设计、如下所示:
我们保留了将 LMK0432的 OSCout 连接到 LMX2594的 OSCin 的选项(虚线)、但我们将使用 LMK04832的 DCLKOUT 作为 LMX2594的基准源。
实际上、我们在看到 ADC12DJ3200的参考板后、已将 LMK 的 OSCout 连接到 LMX 的 OSCin。 我们看到的所有评估板(单 ADC 和双 ADC 板)都使用 LMK 的 OSCout 作为 LMX 的基准 clcok。
我的问题是:
1.使用 OSCout 的 LMK 作为 LMX 的参考时钟是否有任何具体原因?
2.我们能否在不影响 ADC12DJ3200性能的情况下仅将 LMK 的 DCLKOUT 用作 LMX 的参考时钟?
我们将非常感谢尽早作出反应。
谢谢、
Lalit