This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:使用14x 串行化。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868110/ads5295-using-14x-serialization

器件型号:ADS5295

你(们)好  

我之前发布了一个问题、但尚未完全解决、所以发布一个新问题。

现在、我将使用 ADS5285。

手册第75页的表20显示、ads5295支持14倍串行化、必须与数字处理功能(例如平均值和抽取滤波器)配合使用。

但是、手册中只有10倍和12倍串行化的时序图、而14倍串行化没有时序图。

我的问题是

ADS5295具有12位分辨率。 如果我使用14x 串行化、12位数据如何可以是14位?  是否添加了两个零填充位? 还是通过数字滤波器将其更改为14位?

2.如果通过数字滤波器进行更改是正确的,请详细说明要使用的滤波器。 (平均滤波器? 抽取滤波器? 两者都是?)

  如果您能让我知道使用数字滤波器需要修改的寄存器、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungsik、您好!

    我想告诉大家、设备专家因假期而外出、下周他将回到办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungsik、您好!

    感谢您使用 ADS5295器件。

    我们会尽快回复您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungsik、您好!

    是的、由于这是12位默认模式、如果您使用捕获14位数据、则会添加2个低位'0'。

    因为在求平均值时、每个样本的位数可以增加

    以便保留更多信息。 此外、在执行抽取滤波器时、它需要的位数多于

    12位(原始位)模式可保留更多信息。

    平均值计算和抽取滤波器都是不同的方法

    并且需要增加位数以提高精度。

    (当然、您仍然可以选择仅具有12位输出的输出信号。)

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈。

    现在、我知道如果我使用平均滤波器或 抽取滤波器、我需要更多位。

    因此,您的意思 是1)如果我将寄存器46h 的位[11:8]设置 为0100 (对于14x 串行化)并禁用滤波器(例如平均值计算、抽取),则输出包含2个较低的位"0"。    

    和          2)  如果我将 寄存器46h 的位[11:8]设置  为0100 (用于14x 串行化)并启用滤波器,则所有14位都包含采样信息。  

    对吗?

    我只需要在八个通道上执行14倍串行化。 添加零填充位无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungsik、

    是、请启用寄存器46、D15=启用、

    从 D11-D8中选择14x 模式(根据需要)。

    如果您开始使用抽取滤波器、

    您可能需要在寄存器38上选择 DATA_RATE[1:0]。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 陈. 感谢您的回复。

    我还有几个有关 ADS5295的问题。

    我发布了一个新问题。 您可以检查一下吗?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/873049

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungsik、

    有关您的问题、请首先查看 ADS5295数据表第64页

    图61. 数字处理方框图。

    因为这是一个12位 ADC 器件(如您在第14页中看到的那样)、所以在您使用之后

     例如、取平均值滤波器或 抽取滤波器、您可以将数据提高 到14位或16位分辨率

    数据处理块中。

    然后、在数字处理块之后、您可以通过串行化块将这些并行数据传送到串行数据中(请参阅第64页的图61)

    它可以为您提供12x、14x 或16x 模式选项。 (这将是您的选择选项)。

    请再次查看第64页的图61、您可以看到测试图形(包括同步图形、斜坡图形)

    与平均值计算和/或抽取滤波器电路无关。 因此、当您从12x 更改为12x 时

    进入14x 或16x、那么您将只从串行化块中再接收两个或四个"0"位。

    谢谢!

    此致、