This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:HMC-DAQ GUI 复位和初始化错误

Guru**** 2517820 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867000/afe5818evm-hmc-daq-gui-reset-and-initialize-error

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAFE5818

我想测试 ADC。 我将电路板连接到 TSW1400EVM、并安装了软件

但 我得到了该误差

AFE5818EVM:HMC DAQ-GUI 错误:"Pattern Files\AFE5818\AFE581x_ADC.txt"缺失、因此器件未正确初始化。

根据论坛中其他用户的建议、我找到了该路径中文件夹内的文件并将其复制出来。

但当我尝试初始化器件时、我遇到另一个错误

哎呀!

找不到文件

文件名为空。

此外,我的 GUI 没有 User guid 中提到的 DUT 复位底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5818EVM。

    我们很快就会回答您的问题。

    再次感谢您!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    我已向我们的团队回复了您对 AFE5818EVM 的问题。

    我们将很快向您提出您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 AFE5818EVM 出现的问题似乎与以下内容非常相似

    之前的 E2E 消息:

    请查看以下链接

    如果您能看到相同的响应、请告知我们。

    谢谢!

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/856350/3174689#3174689

    谢谢!

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我从未使用过 FTDI - FT_Prog 、与此帖子不同、在我的案例中、HMC-DAQ GUI 显示硬件已连接。

    我遇到了与此帖子相同的错误、似乎未得到解决。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/589823

    谢谢、

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mehran、

    感谢您的信息。

    您还能提供您的电子邮件地址吗?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何给您一条私人消息?

    谢谢、  

    Mehran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mehran、

    您能否从以下位置下载免费的 FT_Prog:

    ft-prog.software.informer.com/.../

    在这之后、请将 EVM 板的 USB 连接到 PC 的 USB

    然后、在您逐个打开并运行该程序后、

    FT_Prog 可以向您展示在 EVM 板的 FTDI 芯片中编程的"器件芯片"。

    例如、它可能会显示"AFE58JD18vBEVM"或更接近  

    我们需要将其重新编程为"AFE5818vCEVM"、以使 GUI 正常运行。

    附件是 用于 FT_Prog 加载并用于 EVM 的文件。

    e2e.ti.com/.../8883.AFE5818vCEVM.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我应用了模板并对器件进行了编程、结果显示写入成功。 但在 HSDC Pro 中,选择 AFE5818板并尝试更新固件后,我会收到 JTAG_chain_broken 错误。 然后在 HMC_DAQ GUI 中、得到与之前相同的误差。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mehran、

    之后、请关闭硬件 AFE5818EVM 板和 TSW1400EVM

    此外、请关闭所有软件。

    同时断开 PC 上的两个 USB 连接器。

    然后将它们重新连接回 PC、包括硬件和软件。

    再次重新运行这些 HMC-DAQ GUI 和高速数据转换器专业版。

    希望所有内容都可以重置并正确运行。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我重新启动了所有程序并开始工作、但最终我得到了这些错误

    (错误5001发生在指定的寄存器上、或者在寄存器映射树中找不到块。

    来源:主引擎-识别寄存器详细信息.vi

     此错误代码未定义。 可能会由于多种原因而发生未定义的错误。 例如、没有人提供代码的说明、或者您可能已经将一个不是错误代码的数字连接到错误代码输入。

     此外,可能会出现未定义的错误代码,因为该错误与第三方对象有关,例如操作系统或 ActiveX。 对于这些第三方错误,您可以通过在 Web 上搜索错误代码(5001)或其十六进制表示(0x00001389)来获取错误说明。)

    谢谢、

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    当您可以关闭 PC 并关闭 AFE5818EVM 和 TSW1400EVM 时

    (包括断开其 USB 连接并在之后将其重新连接到 PC)。

    如果所有这些仍有问题让 GUI 启动并运行、

    然后、您可能需要再次将 HMC-DAC GUI 和高速数据转换器专业版重新安装到您的 PC 上。

    但是、在执行此操作之前、您需要提前卸载这两个程序。

    如果不是、这两种软件都将被禁止运行。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我卸载并重新安装了所有相同的问题。 此外、我注意到、下载固件后、没有任何 USER_LED 亮起。 用户手册说明 D5必须打开、D6必须关闭。

    谢谢、

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mehran、

    您的 PC 无法识别 TSW1400EVM

    硬件(可能通过 USB)或软件问题。

    在运行 HMC-DAC GUI 之前、LED D5必须首先亮起。

    我们需要对其进行研究、并再次告知您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    当我打开电路板上的开关时、只有 C87 LED 亮起。  即使在 HSDC Pro (v5.00)显示器件已连接后、其余部分也会关闭:

    软件会将电路板识别为 K1292917-TSW1400:

    在我单击"确定"并获取"无 FW"消息后、状态更改为"硬件已连接"

    这是我可以通过 FD_Prog 看到的电路板信息

    两个软件安装都没有出现问题、与用户手册中显示的一样。 唯一的区别是、对于 HSDC Pro、安装了 NI 2014版本(手册中提到的2010) 、之后使用  HMC-DAQ GUI 安装 了 NI 2010 。

    谢谢、

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    有关 TSW1400EVM (硬件)的问题、

    您需要仔细确保 TSW1400EVM 的 J3 (ADC_interface)连接器

    已牢固连接至 AFE5818EVM 的连接器(非常重要)。

    确保两者之间保持良好的接触。

    同时确保 SW7=on 始终开启。

    还要确保 J12 (+5V_IN)必须连接到您一侧的+5V 电源。

    当您运行高速 Dataq Converter Pro (TSW1400软件)时

    然后单击"OK"按钮

    然后、您必须在如下所示的以下列表中选择"AFE5818":

    在您关注列表后、

    您将看到 D6 (应关闭)和 D5 (应打开)。

    这是为了向您确认 TSW1400EVM 已准备就绪、可供使用。

    如果不是(这意味着 D5仍然=OFF)、则 TSW1400EVM 根本不能捕获数据。

    请再次检查。

    还有一个问题:在您的问题中、您提到了 C87、

    这是来自什么?  

    谢谢!

    度过一个非常美好的梅里圣诞日!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我检查了您提到的所有连接和开关。  

    从列表中选择 AFE5818后,会出现一个弹出式问题,询问我是否要更新固件。 我单击 “Yes (是)”,下载固件后,HMC-DAQ GUI 在 HSDC Pro 中启动,此时我注意到所有 LED 很快就会闪烁。 但所有指示灯都保持熄灭状态。 在 HMC-DAQ GUI 中、我执行了 DUT 复位并初始化了单击、并得到了我之前消息中提到的错误。

    那么、在 HMC-DAQ GUI 上进行初始化之后或之前、LED 应该点亮吗?

    图片显示了我的距离   

    单击"确定"后、此错误出现:

    对于 C87,当电路板连接电源且 SW7打开时,它的 LED 亮起:

    谢谢、

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    你过得怎么样?

    是的、现在您可以通过使用 TSW1400EVM 看到最重要的情况

    LED 必须正常工作。

    因此、请检查所有跳线是否正确连接。

    请按照用户指南第31页、第33页和第34页进行操作。

    第34页的语句、看起来您正在使用配置3:

    因此、请查看图50 (第34页)、您也可以在第31页的图48中验证它们。

    请注意:J37应断开连接!

    之后、请按下 S2 EVM (LMK_RST)按钮上的按钮。

    这很重要。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我仔细检查了跳线。 它们与配置3和图48相匹配。 然后按下 LMK_RST。

    软件中仍然有相同的错误、TW1400EVM 上的所有 LED 均已关闭。

    谢谢、新年快乐!

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    感谢您让我们了解更多详细信息。

    您能否按如下方式尝试以下不同设置(通过使用板载 XTAL OSC):

    在第34页的陈述中、请遵循配置1。

    在图50中、请按照配置1执行以下操作:

    连接 J36、J37和 J31跳线。

    断开 J34跳线。

    在这种情况下、您将使用40MHz 作为输入时钟(板载)。

    然后、请重新启动整个测试设置(包括硬件和软件)。

    希望这次您可以让它运行。

    再次非常感谢!

    新年快乐!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我将跳线更改为配置1、并执行了 LMK_RST 和 DUT_RESET。 单击"Initialize HMC-DAQ GUI"并获得与之前相同的错误。 TSW1400上的所有 LED 仍处于关闭状态。

    谢谢、

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    请尝试下载最新软件

    高速数据转换器专业版 v5

    从 TI 网站:

    在加载此新软件之前、请先卸载旧软件。

    www.ti.com/.../DATACONVERTERPRO-SW

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    当您同时连接 AFE5818EVM 和 TSW1400板时

    通过使用 USB 电缆连接到计算机并使用 FTDI (FT Prog)连接到

    确认它们已正确连接至您的 PC (非常重要

    所有寄存器和数据的 GUI)。

    请检查以下各项是否与您的设置相符:

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我 的 FTDI (FT Prog)信息与您上一帖子中的数字相匹配。

    我从您提供的链接重新安装 HSDC pro v5。 在点击"OK"更新固件后、我遇到此错误

    如果我单击"确定"、它将打开 HMC DAQ-GUI 、但我遇到了与以前相同的错误、并且 TSW1400上的所有 LED 仍处于关闭状态。  

    谢谢、

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AFE5818.ini

    您好!

    请将所附文件复制到 PC 以下目录的硬盘中:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro_v5.10\1400 Details\ADC 文件

    如果您已运行、请重新关闭所有软件。

    然后、再次重新运行整个系统。

    那么它应该会为您再次工作。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、  

    它发挥了作用。 非常感谢。  我还有一个问题可以访问 AFE5818的 PCB 文件吗?

    谢谢、  

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    感谢您的告知。

    真是个好消息!

    是的、我会将您的请求转发给我们的团队。

    他们很快就会回复您。

    再次感谢您!

    此致、