This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3154EVM:获取电路板的简单输出。

Guru**** 2591080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3154, DAC3174, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867649/dac3154evm-getting-simple-output-from-board

器件型号:DAC3154EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3154DAC3174TRF3705

大家好、我正在尝试使用 DAC3154双通道、10位、500MSPS 数模转换器评估模块。 我使用我配置的 DAC3174_v1p2.vi 软件将 A 10MHz 时钟连接到 CDCE 输入

"Output1_DAC CLK"被启用。 source = primary。 信号类型=LVPECL。

启用"output2_FIFO_OSTR"。 SOURCE =主、信号类型= LVDS。

我从这些设置中没有从 DAC 板获取输出、只有噪声。 如何从该板获取简单输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shehryar、

    我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheyryar、  

    您能更详细地介绍一下您的设置吗? 请包括您的硬件设置的简要说明。 您是否将 tsw1400 EVM 与 DAC EVM 配合使用? 您已连接到 DAC EVM 的所有输入是什么? 所需的时钟速率是多少?

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    我没有使用 tsw1400 EVM。 我只测试 DAC 板、并尝试在端口 J15获得一个简单的正弦波输出、该输出由端口 J9的时钟输入驱动。 我将以10MHz 为其计时。 当我将 J15连接到示波器时、我只会看到噪声。 对于获得由任意时钟输入驱动的正弦波输出、您建议采用哪种类型的设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheryar、  

    您是否参考了此电路板的用户指南?  

    http://www.ti.com/lit/ug/slau466a/slau466a.pdf

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 用户指南中描述的输入参数(时钟信号电压)和软件设置对其进行设置。 它仍然无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢赫尔亚尔:

    您可能没有完成硬件设置以查看 DAC 输出信号。  请参阅《DAC31x4用户指南》中的图6。  您将需要使用 TSW1400板作为图形发生器。  这将生成一个信号以传输到 DAC。  如果您没有这种情况、则不会有输出信号。  在 EVM 上、DAC BB 输出 被路由至正交调制器(TRF3705)。  TRF3705需要在 J13连接器上提供外部 LO 信号输入。  您至少应该在 J15处看到调制器输出的 LO 溢出。  在输入信号为0dBm 时、LO 泄漏电流大约为-40dBm。

    其概念是使用 HSDC Pro GUI 软件生成正交数字低 IF 信号。  此软件可在 TI.com 上获取。  软件与 TSW1400 EVM 连接、将数字图形传输到 FPGA、然后将其发送到 DUT。  例如、如果您将低 IF 设置为10MHz、将 LO 设置为2GHz、我将在2.01GHz 的输出端获得信号。  请注意、在2GHz (LO 出血)和1.99GHz (图像)下、您还会看到较低的信号。  由于频率较高、因此需要使用射频频谱分析仪来测量这一点。

    -RJH